This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750-Q1:AIN 引脚电压耐受

Guru**** 2811405 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988983/ucc21750-q1-ain-pin-voltage-withstand

器件型号:UCC21750-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC21750

你(们)好

ucc21750的 AIN 引脚可测量总线电压。 如果由于开路电阻直接将高总线电压施加到 AIN 引脚、芯片是否会损坏? 通常、当输入电流不超过所需范围时、光耦合器不会损坏芯片

此致

基因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基因、

    AIN 引脚的绝对最大额定值为5V。  

    这种高电压不应随时进入驱动器、尤其是不应进入额定值较低的 AIN 引脚。 这是一个具有较低电压 FET 栅极和源极的输入。  

    如果您在该 FET 栅极-源极或源极-漏极上施加500-1000V 电压、它们将会失败。 如果直接接收总线电压、AIN 系统将无法工作、因此整个芯片可能在此之后停止工作。  

    AIN 旨在使用值非常大的分压器将 VBUS 电压降至器件的安全电平。 应尽力防止对任何次级器件引脚施加高压、因为高压可能会导致芯片故障。  

    如果在 AIN 上可能存在小过压情况(几伏、不是几百伏或几千伏)、假设总线在短时间内会略高于预期、 我们建议客户在 AIN 引脚上放置一个5V 齐纳二极管、以钳制任何更高的电压。  

    如果这回答了您的问题、请按下绿色按钮让我知道

    最好

    Dimitri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Dimitri

    感谢你的答复。  根据您所说的内容、"AIN 旨在使用非常大的分压器将 VBUS 电压降至器件的安全电平"、如果电阻器开路、则会发生 hwat、高压是否会进入芯片的 AIN 引脚? 或者客户如何消除此类风险(如果有)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gene、

    器件的绝对最大额定值为5V。 明显超过器件的绝对最大额定值可能会损坏栅极驱动器。

    我不认为电阻器损坏或无法断开是一种可能发生的情况、因为该电路上的电流会由于高值衰减电阻器而较低。

    正如 Dimitri 提到的、通过在 AIN 引脚上放置一个5V 齐纳二极管来将电压钳制在器件的绝对最大值以下、可以缓解这种风险。

    此致、

    Andy Robles