This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5910:确认封装高度

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989337/lp5910-confirmation-of-package-height

器件型号:LP5910

您好!

我正在评估 LP5910-0.9YKAR 器件的使用情况。 我想确认封装后缀中缺少"B"表示最大高度为0.4mm、即使数据表中的唯一封装图是指最大高度为0.44mm 的"B"型号。

此致、

WES。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wes、

    我不确定您在哪一页发言。 设计中的字母是参考点。 封装最大高度为0.4mm。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、

    啊、我现在在数据表中看到了两个 DSBGA 封装图。 一个位于可订购器件表之前、另一个位于表之后、 我停止了读取  

    感谢您确认  LP5910-0.9YKAR 为0.4mm。

    WES。