This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56121:tps56121

Guru**** 1782690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989267/tps56121-tps56121

器件型号:TPS56121

e2e.ti.com/.../power_5F00_supply.docx

请验证随附的 FPGA 电源文档、该序列是否正常、并建议我们进行修改

我们计划设计基于 kintex 7 FPGA 的电路板。请为该电路板推荐电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了 U2和 U11 TPS56121 电路。  

    u11采用2.5V/15A 设计、电容器仅为22uF。   

    陶瓷电容器上直流电压降额后、有效电容将非常低。

    转至 TI.com https://www.ti.com/product/TPS56121上的 TPS56121产品文件夹 、然后转至底部和

    使用 webench 计算外部组件值。  

    类似地、U2设计具有100uF 和22uF 的电容。 2.7 μ H 看起来很大。  我预计电感为1uH。  

    使用 webench 工具计算外部组件。