This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3485:最小负载电流

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/989104/lm3485-minimum-load-current

器件型号:LM3485

LM3485是否有最小负载电流? 我喜欢将 LM3485用于我的应用、因为它具有非常高的负载瞬态响应。 在我的应用中、我将从18V 降至12V、负载将通过 PWM 打开/关闭、因此 负载将从0A 变为2.5A、并快速返回0A。 我还有一个负载完全关闭的情况、我想确保这对于 LM3485不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hysteric 控制架构仅需要由器件的开关操作产生的电感器纹波。 这将导致 FB 节点上的锯齿纹波以及输出上的锯齿纹波。 通过使用前馈电容器耦合 FB 节点上的纹波并实现所需的纹波振幅、无需考虑反馈分压器比率、可以最大限度地减小输出纹波。

    要回答您的问题、请注意、您的开关频率会有所不同。

    COT 是一种迟滞架构的变化、克服了上述纯迟滞架构的缺点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设锯齿纹波将处于 PWM 频率、并随负载的 PWM 占空比略有变化。 是这样吗?

    当您说开关频率将会变化时、您指的是负载处于主动 PWM 状态还是负载关闭?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    稳压器开关频率下的纹波。

    图20、21将说明频率差异。 演示的是随 VIN 和 Iout 的频率变化。