请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22919 主题中讨论的其他器件: TPS22917、 TPS22916
大家好、
当电池连接到负载侧时、流经 TPS22919的反向电流是否与关断电流相同?
此致、
梅纳德
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Maynard:
情况并非如此。 TPS22919没有任何形式的反向电流保护。 因此、在反向电压事件中运行可能会导致系统中出现不良行为。 关断电流是指当 VOUT 接地并且器件被禁用时、通过 VIN 进入器件的电流。 当被禁用时、它是从 VIN 到器件 GND 的内部泄漏路径。
对于任何种类的反向电流操作、我建议查看 TPS22917和 TPS22916等器件。