主题中讨论的其他器件: TPSM84A21
您好!
我们遇到了 TPSM84424的输出电压在 EN 引脚上升沿之前导通的问题。
您能否就调试的后续步骤提出建议?

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
感谢您添加 SW 引脚。 这可能有助于提供线索。 TPSM84424在5V 提前出现时不会进行开关、因此看起来输出不是由于模块旋转了一个导致的。 如果 TPSM84424上拉5V 电压、我们将看到 SW 引脚上的持续开关、正如我们在 EN 变为高电平后看到的那样。 这让我想知道是否有漏电路径。 我可以想到两种可能性: