This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A64CEVM-660:存储器映射-变量缺失

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987804/ucd3138a64cevm-660-memory-map---missing-variables

器件型号:UCD3138A64CEVM-660
主题中讨论的其他器件:UCD3138A64

我在 ucd3138A64.GEL 中发现缺少变量 MemoryMap 和   MemSwitchState 的定义  

因此、我在控制台中遇到错误、如下所示。

在 .gel 文件中定义此变量是否需要 、如下所示或执行其他操作?

int MemoryMap = default_memory_map;
int MemSwitchState = default_memory_switch_State;

我使用  的是 Code Composer Studio 版本:6.1.0.00104  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们将研究缺少的变量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们实际上不支持.gel 文件。  看起来您正在尝试从头开始为 UCD 生成程序。  我们强烈建议您从我们的其中一个 EVM 计划开始。  初始化 UCD 中的寄存器、尤其是电源外设中的寄存器、并且复杂且困难。   

    如果您能让我们知道您要实现的目标、我们可以提供一些有关如何实现的建议。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试构建和调试 PFC 固件 、并创建了自定义 目标配置、但我使用了位于 C:\ti\ccsv6\ccs_base\emulation\gel\ucd3138A64.gel 中的默认.gel 文件。 在此文件中、我发现  MemoryMap 和   MemSwitchState 缺少定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过安装 CCS 版本6.2解决了问题。