This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61030:输出电压失真

Guru**** 2506505 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988896/tps61030-output-voltage-distortion

器件型号:TPS61030

你(们)好,先生

我使用了 TPS61030PWPR、这是我的电路。

当我测量输出波形时、出现了问题。

红色为5V 输出、蓝色为3.3V 输入。

为什么5V 具有噪声(失真? 压降?) 并影响输入3.3V?  

您能帮我解决这个问题吗?

PS:无负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    您能否共享电路板的布局? 我们首先要检查布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    输出电容器看起来不够大。 您是否可以按照建议的数据表来选择输出钽电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、贾斯珀、Zack

    这是4层 PCB、逐层显示。

    返回页首

    GND

    VCC

    bot ( 瘦信号是 LED 和 Enable, 脂肪信号是5V)   

    TOP+BOT+VCC

    5V 电压下无负载。

    我添加了电容器、但仍然发生了。