请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61030 你(们)好,先生
我使用了 TPS61030PWPR、这是我的电路。

当我测量输出波形时、出现了问题。
红色为5V 输出、蓝色为3.3V 输入。
为什么5V 具有噪声(失真? 压降?) 并影响输入3.3V?
您能帮我解决这个问题吗?
PS:无负载。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好,先生
我使用了 TPS61030PWPR、这是我的电路。

当我测量输出波形时、出现了问题。
红色为5V 输出、蓝色为3.3V 输入。
为什么5V 具有噪声(失真? 压降?) 并影响输入3.3V?
您能帮我解决这个问题吗?
PS:无负载。