This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS541620:LTC3636替代产品

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS541620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988636/tps541620-ltc3636-replacement

器件型号:TPS541620

大家好、

您能否帮助为 LTC3636提供成本优化的替代产品? 我认为 TPS541620可以是其中一种选择。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用 TPS541620作为 LTC3636的成本优化型替代产品。   

    它将取决于应用中所需的最大输入电压额定值。

     www.ti.com/.../TPS541620EVM 上有一个 EVM 库存

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的评论。

    Q-1器件怎么样? 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS541620未通过 Q1认证、我不知道 Q1认证的计划。

    Q1器件需要哪些关键规格、  5V 输入、12V 输入电压、 输出电流等