请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS541620 大家好、
您能否帮助为 LTC3636提供成本优化的替代产品? 我认为 TPS541620可以是其中一种选择。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以使用 TPS541620作为 LTC3636的成本优化型替代产品。
它将取决于应用中所需的最大输入电压额定值。