This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561:ILRR

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987307/lm51561-ilrr

器件型号:LM51561

您好!

关于 ILRR、 在应用手册中写入的值为30%~70% 、如下所示;

另一方面、它可以在 Webench 上设置60%~160%、如下所示;

这种差异是由什么引起的?

这是因为应用手册假设采用 CCM 模式、Webench 假设采用 CCM/BCM/DCM 模式吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kuramochi-San、

    让我检查一下。 我会回来的。

    此致、

    Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian-San:

    这种情况如何?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我已请求将此输入字段从30%扩大到200%。

    在大约80%的负载下、160%纹波意味着 CCM-DCM 边界。  较大的纹波可能允许使用较小的电感器、这意味着成本更低。

    此致、

    Julian