请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51561 您好!
关于 ILRR、 在应用手册中写入的值为30%~70% 、如下所示;

另一方面、它可以在 Webench 上设置60%~160%、如下所示;

这种差异是由什么引起的?
这是因为应用手册假设采用 CCM 模式、Webench 假设采用 CCM/BCM/DCM 模式吗?
此致、
Kuramochi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
关于 ILRR、 在应用手册中写入的值为30%~70% 、如下所示;

另一方面、它可以在 Webench 上设置60%~160%、如下所示;

这种差异是由什么引起的?
这是因为应用手册假设采用 CCM 模式、Webench 假设采用 CCM/BCM/DCM 模式吗?
此致、
Kuramochi