This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95496QVM:需要有关 TSEN/TAO 的特定故障模式的调试帮助

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95496QVM, TPS53622
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986368/csd95496qvm-need-help-debugging-a-specific-failure-mode-related-to-tsen-tao

器件型号:CSD95496QVM
主题中讨论的其他器件: TPS53622

我们在设计中使用 TPS53622稳压器、仅使用我们设计中的通道 A 提供两相电源、我们看到制造故障。 对状态寄存器的查询指向 STATUS_MFR_SPECIFIC 寄存器。 在该寄存器中、TSNS_LOW 位被置位。 该规范指出这是由于"锁存标志表明 TSEN 在软启动前≥150mV "。  该网络连接到您的 CSD95496QVM 功率级。 我需要更好地了解导致这一失败的原因。 此外、是否有办法判断这是由于一个特定的 CSD95496QVM 造成的、还是是 TPS53622? 我们非常感谢您在这里提供的任何帮助。

我看到的数据点:

规格说明、可以通过3种方法将 TAO 触发为逻辑0。   
(1) TSEN/TAO 网在软启动时必须低于150mV、否则 Tao 保持低电平。  我看到故障状态下为160mV。  如何判断哪个芯片保持了这个网状低电平?

(2)连接到 GND 的 LSET 电阻器的电阻必须小于2Mohms。  我们使用110K

(3) 如果检测到 REFIN 高于其最大工作值。  我看到标称电压为1.7V、因此我认为这不是问题。

我们在生产中看到此问题的大约2%的余波。  

TPS53622是否是 Tsen/TAO 网络低电平的来源?  您怎么说?  有什么想法可以导致这种情况?

谢谢、Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如果出现以下情况、CSD95496可将 TAO 拉至低电平:1. UVLO 保护。 请验证加电顺序、并 确保在施加 PWM 信号之前 VDD/EN 处于高电平。 2.检测到开路引脚。 功率级将检查 LSet/REFIN/VOS 引脚是否悬空、如果检测到悬空引脚、则将 TAO 拉至低电平。 因此 、您可能需要 仔细检查这些引脚中是否有任何引脚悬空或任何焊接问题。

    它可能会被两 个功率级之一拉低、除非您 在每个 TAO 信号布线上串联了0欧姆、否则您可以移除其中一个0欧姆、以查看导致问题的原因、否则、 您可能需要将其中一个功率级焊接开、以查看 TAO 是否恢复正常。

    我建议检查 VDD 电压是否正常、以及是否有任何开路引脚(功率级引脚和元件连接到这些引脚) 、正如我在前面提到的那样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复!  我通过电子邮件回复了、但看起来这不会进入此论坛。  我将在下面复制我的答复。

    我已经检查 了 LSet/REFIN/VOS 引脚。  我在 VOS 引脚上没有任何东西、但这是因为输出轨永远不会出现。  这让我认为我们可能会遇到时序问题或器件批次代码错误。  当我查看 VCC 和 EN 引脚时、我可以看到 VCC 在 EN 之前出现、因此我根据您的反馈将 EN 引脚与 PWM 引脚进行了比较。  我看到 PWM 输出在使能引脚被置为有效前大约达到1.7V。  PWM 不进行切换 、它只是一个静态1.7V。  我从未见过 PWM 输出提供除静态逻辑电平之外的任何东西。  如果 TAO/TSEN 引脚处于逻辑低电平、我会认为这是正常的、但我不确定。
     
    我可以将其中一个零欧姆电阻器从 TAO 中拉出至 TSEN 网络、以查看导致该问题的功率级、但这不会告诉我它为什么会出现该问题。  我将无论如何执行此步骤、但如果您可以提供有关如何查找问题根源的其他信息、那将会很好。
     
    谢谢、
    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提起了连接到 TAO 引脚的电阻器、能够将问题隔离到特定功率级。  我看不到其他问题解释了我们为什么看到这种下降。  我们将仅更换发生故障的功率级、并确认在交换该功率级后一切运行正常。  如果有任何有关其他可能导致此问题的其他信息、我希望听到这些信息。  感谢您的观看!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的更新、我们可以将问题与特定问题隔离开来、这一点很好。 您是否尝试回流焊料以查看问题是否已解决? 只需检查它是否与焊接问题相关。

    然后 、我们可能还需要在 加电期间检查 VDD/LSet/IOUT/REFIN/TAO 引脚上的电压波形(可能使用 VDD 上升沿作为触发器)、波形中的详细信息 可能有助于我们了解可能发生的情况。

    我们可能要 尝试的最后一件事可能是交换器件、以查看此插座上是否有其他器件工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    PWM 信号由控制器生成、在 EN 变为高电平之前、它处于三态听起来很正常。 正确的是、如果 TAO 为低电平也是正常的、因此控制器会响应并禁用此功率级。 请在下面回答您的问题时查看其他想法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的生产工厂不希望回流焊器件以查看问题是否是回流焊问题。  在本例中、我们使用 QFN、以便直观地验证与外围引脚的连接。  看起来都很好。  我们将交换4个系统上的故障功率级、这是我们遇到的问题。  遗憾的是、在我们的生产设施中完成测试需要几周时间、因此我必须与您一起返回测试结果。

    在这个问题的同时、我还了解到我们的现场返回与这个非常相同的问题有关。  Daniel Carlson 与 TI 一起直接就现场故障问题与我们的硬件团队进行交流。  这表明、我们在生产中看到的故障可能在某种程度上足以通过生产测试、并最终在现场失败。  显然、我们存在潜在故障的工厂测试越狱事件。  因此、如果存在我们需要筛查的已知问题、我们需要尽快了解、以便我们能够实施正确的筛查措施。  请澄清是否存在任何已知问题、这些问题可能与我们所看到的问题有关。  谢谢、Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    感谢您的更新。

    我不知道有什么。 BTW、您可能希望 联系 TI 现场支持团队进行进一步讨论。 在公共论坛上讨论这些专题可能不合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有另一个问题要问。  我们查看了我们的两个系统、发现每个功率级的 TAO 引脚确实高达0.8V、前提是用于将其连接到控制器的 TSEN 引脚的零欧姆电阻器被移除。  因此、在这种特定情况下、很明显、TSEN 引脚在通过0欧姆电阻器连接到功率级的 TAO 引脚时会导致 TAO 引脚为0V。  我的理解是 TSEN 只是一个输入引脚。   我们看到该引脚在未通电状态下接地电阻为40欧姆、因此它不会对 GND 造成死区短路。  是否存在控制器可能将 TSEN 引脚驱动为低电平的已知故障模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    我将尝试 找到熟悉控制器的人来帮助解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS53622 不应将 TSEN 引脚拉至低电平、除非它不由3.3V 电源供电。 您能否将 TSEN 的欧姆测量值与正常电路板进行比较? 在我看来、控制器可能会损坏。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     控制 器正在通电、因为我们能够通过软件读取状态寄存器。  我们在这两个系统上都更换了控制器、因此请清楚地了解这是否解决了问题。  感谢您的快速反馈!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    如果您有任何更新、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以了。  遗憾的是、生产工厂需要几周时间才能完成这种类型的器件更换、因此可能需要一段时间才能与您联系。  再次感谢您的支持!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    理解并记录得很好。 我们可以在几周后再次访问此帖子。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题想由你回答。  我们的设计未在 TSEN 网络上安装下拉电阻器。  数据表显示了在2+0设计实现中填充的此下拉电阻。  帮助我了解这是否是一个问题。  我在一个刀片上组装了电阻器、其中问题最终是功率级、没有任何影响。  尽管如此、我们也遇到了另外两个刀片、其中功率级似乎不是问题、我们正在更换控制器。  我从未检查过在 TSEN 引脚上添加下拉电阻是否会对这些系统产生影响。  这2个系统是否会因为 TSEN 引脚上没有外部下拉电阻而出现此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电阻器仅在 TSNS 引脚上提供一些负载、以确保它们不会因泄漏而浮动、因为在 TAO 未被驱动为高电平/低电平的正常(例如、非故障或 UVLO)运行期间、功率级特意不会将电流灌入 TSEN 引脚、 但会随温度变化。 我看不出这会如何在任何情况下导致硬故障。 在最坏的情况下、如果 TSEN 引脚上有过量泄漏、您可能会看到过热故障。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、 在软启动之前会怎么样?  不带下拉电阻的泄漏电流是否允许 TSEN 引脚上的电压浮动在150mV 以上、并导致 TSNS_LOW 置位、因为 TSE>=150mV、然后软启动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TSNS 低电平是控制器的迟滞故障。  如果您在 TSNS 引脚脱离 TAO 低电平之前将 VR_EN 置为有效、它基本上只需等待它变为高电平、然后在它变为低电平时自动开始切换。 有一点细微差别、即它不应设置状态、而是在发生这种情况时将 TSNS 设置为低电平、仅在 POR 之后的第一个使能边沿。 这是为了启用电源序列、此序列在5V 之前没有3.3V 电压。  

    也就是说、只要功率级在通电时能够将 TSNS 驱动到阈值以上(当然假设控制器未损坏且 TSNS 引脚处于低阻抗状态)、该条件就不会阻止电源转换开始。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。  太棒了!