主题中讨论的其他器件: TPS53622
我们在设计中使用 TPS53622稳压器、仅使用我们设计中的通道 A 提供两相电源、我们看到制造故障。 对状态寄存器的查询指向 STATUS_MFR_SPECIFIC 寄存器。 在该寄存器中、TSNS_LOW 位被置位。 该规范指出这是由于"锁存标志表明 TSEN 在软启动前≥150mV "。 该网络连接到您的 CSD95496QVM 功率级。 我需要更好地了解导致这一失败的原因。 此外、是否有办法判断这是由于一个特定的 CSD95496QVM 造成的、还是是 TPS53622? 我们非常感谢您在这里提供的任何帮助。
我看到的数据点:
规格说明、可以通过3种方法将 TAO 触发为逻辑0。
(1) TSEN/TAO 网在软启动时必须低于150mV、否则 Tao 保持低电平。 我看到故障状态下为160mV。 如何判断哪个芯片保持了这个网状低电平?
(2)连接到 GND 的 LSET 电阻器的电阻必须小于2Mohms。 我们使用110K
(3) 如果检测到 REFIN 高于其最大工作值。 我看到标称电压为1.7V、因此我认为这不是问题。
我们在生产中看到此问题的大约2%的余波。
TPS53622是否是 Tsen/TAO 网络低电平的来源? 您怎么说? 有什么想法可以导致这种情况?
谢谢、Jim