This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31710:并行运行的外部时钟

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31710
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988738/lmz31710-external-clock-in-parallel-operation

器件型号:LMZ31710

您好!

我对使用两 个 LMZ31710器件并行运行的外部时钟有疑问。 根据应用报告 SNVA695 "施加输入电源之前必须有时钟"、但在我的情况下、除非此开关运行并产生低电压轨、否则我没有时钟。 那么、问题是 、如果我在部件运行后应用时钟、会发生什么情况? 我打算 仅对主器件应用外部时钟、并让 从器件从主器件的 Sync_out 运行。

在我之前仅使用一 个 LMZ31710的设计中、我还在器件运行完毕后应用时钟、并生成为时钟电路供电的电压轨、看起来运行正常、我必须提及的是、我通过交流耦合电路应用时钟。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺化、您好!

    如果从器件从主器件的 SYNC_OUT 运行、我之前没有看到任何时钟问题。 使用交流耦合电路时、主器件将使用 RT 电阻器正确设置开关频率、并且主器件的 SYNC_OUT 时钟应在开关开始前可供从器件使用时钟可用、 主器件将与时钟同步、SYNC_OUT 将跟随该时钟。

    您将要避免的情况是在部件运行时时钟消失。 当时钟消失时、LMZ31710的 Fsw 将会下降得非常低、从而产生非常高的输出纹波。 输出纹波通常足够高、导致 PWRGD 变为低电平。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anthony、

    非常感谢 您的确认

    祝您度过美好的一天!

    色调