请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ31710 您好!
我对使用两 个 LMZ31710器件并行运行的外部时钟有疑问。 根据应用报告 SNVA695 "施加输入电源之前必须有时钟"、但在我的情况下、除非此开关运行并产生低电压轨、否则我没有时钟。 那么、问题是 、如果我在部件运行后应用时钟、会发生什么情况? 我打算 仅对主器件应用外部时钟、并让 从器件从主器件的 Sync_out 运行。
在我之前仅使用一 个 LMZ31710的设计中、我还在器件运行完毕后应用时钟、并生成为时钟电路供电的电压轨、看起来运行正常、我必须提及的是、我通过交流耦合电路应用时钟。
提前感谢!