This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25050:为系统电源轨旁路输出引脚

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986082/bq25050-bypassing-out-pin-for-system-rail

器件型号:BQ25050

您好!

我们有一个应用、其中系统拉取~6A、系统中有一个电池、以便在输入电源消失后实现安全/缓慢的断电。  

我们需要一个~500mA 的简单电池充电器来为电池充电、它在大部分时间都处于充满电状态。 但是、当输入电源电压下降时、电池需要在系统关断时对其进行补充。

BQ25050具有外部 FET、这很有用、因为6A 无法在集成 FET 上工作。 但我们的大多数充电器都有输入->输出通过器件、这也会带来电流限制。

BQ25050能否以以下方式用于绕过 OUT 引脚(绕过内部输入->输出 FET)、同时仍为其提供必要信息、以便在输入电源电压下降时切换到电池? 该电阻器用于限制 OUT 引脚的电流、但仍提供电压检测功能。

谢谢、

Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    不建议这样做、因为即使电流消耗很低、BQ25050也可能被旁路、输入也可能直接进入系统。 这将更适合使用开关充电器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    4.5V 输入电压已经是一个稳压负载(从 DC/DC 输出)并且绕过 VIN-->SYS 是目标。 我们希望仅将 BQ25050用于电池充电、并在 VSYS 轨降至电池电压以下时对其 FET 进行控制。

    使用非电源路径器件和外部 ORing /多路复用器件是否更好?

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    如果 IC 没有输入功率或处于补充模式、器件将进入放电模式。

    系统是否将持续消耗6A 电流? 我相信无论输入功率如何、这都能正常工作、但我只是想看看如果这是一个问题、是否仍然可以为电池充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入电压轨下降时、电压监视器将检测到该情况并通知系统开始关断、因此关断期间的电流将在~6A 时开始、但随着系统的一部分关闭而降低。

    当您说" 我相信无论输入功率如何、这都能正常工作、但我只是想看看如果这是一个问题、是否仍然可以为电池充电。"  您是说、当输入轨下降且电池连接到 VSYS 时 、电流可能会流回 VIN 引脚并再次开始充电、如下所示?

    我认为 CTRL 引脚可以设置为低电平来禁用充电、以防止发生这种情况、对吧?

    谢谢、
    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    是的,这是我的主要关切,尽管我说得有点奇怪。 如果对 CTRL 引脚进行控制、这可能是正常的。 我还建议使用二极管、以防从 OUT 到 IN 的路径中出现电流。 如果 IC 处于仅 BAT 状态、这将确保没有来自电池的电流反馈。