Other Parts Discussed in Thread: BQ25050
您好!
我们有一个应用、其中系统拉取~6A、系统中有一个电池、以便在输入电源消失后实现安全/缓慢的断电。
我们需要一个~500mA 的简单电池充电器来为电池充电、它在大部分时间都处于充满电状态。 但是、当输入电源电压下降时、电池需要在系统关断时对其进行补充。
BQ25050具有外部 FET、这很有用、因为6A 无法在集成 FET 上工作。 但我们的大多数充电器都有输入->输出通过器件、这也会带来电流限制。
BQ25050能否以以下方式用于绕过 OUT 引脚(绕过内部输入->输出 FET)、同时仍为其提供必要信息、以便在输入电源电压下降时切换到电池? 该电阻器用于限制 OUT 引脚的电流、但仍提供电压检测功能。
谢谢、
Nick