请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25601D 主题中讨论的其他器件:BQ25792
您好!
是否包含了将充电状态限制为80%的功能、以延长电池寿命?
将 SoC 限制为80%将显著延长使用寿命。 任何具有3A、至少 USB 3.0和某种快速充电功能的充电器也是可以的。
该电池具有1、250mAh 的容量、可在3、7V 的电压下运行
此致
Simon
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Ning!
那么、在这里设置充电电压没有帮助? 蓄电池电压不应超过充电电压、是否应该超过?
如果我无法通过充电电压限制 SoC、您建议的外部控制方式是什么? 如果已达到所需的 SoC/电压、是否应通过 ADC 读取当前电池电压并关闭充电器?
我还对 https://www.ti.com/product/BQ25792感兴趣、并在这里提出了有关限制 SoC 的同样问题。
此致
Simon