This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:将 SoC 限制为80%以延长电池寿命

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988208/bq25601d-limit-soc-to-80-to-increase-battery-lifetime

器件型号:BQ25601D
主题中讨论的其他器件:BQ25792

您好!

是否包含了将充电状态限制为80%的功能、以延长电池寿命?

将 SoC 限制为80%将显著延长使用寿命。 任何具有3A、至少 USB 3.0和某种快速充电功能的充电器也是可以的。

该电池具有1、250mAh 的容量、可在3、7V 的电压下运行

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 VREG 充电电压设置为4V 将为此电池实现大约80%的效率。 但是、我不知道充电曲线在这一点之前是否是理想的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    充电器没有有关 SOC 的信息。 需要外部控制。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ning!

    那么、在这里设置充电电压没有帮助? 蓄电池电压不应超过充电电压、是否应该超过?

    如果我无法通过充电电压限制 SoC、您建议的外部控制方式是什么? 如果已达到所需的 SoC/电压、是否应通过 ADC 读取当前电池电压并关闭充电器?

    我还对 https://www.ti.com/product/BQ25792感兴趣、并在这里提出了有关限制 SoC 的同样问题。

    此致

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    理想情况下、应该有外部电路(例如电池电量监测计)来监控 SOC 并根据需要相应地调整充电参数。 通常、电池监控不是充电器的基本功能。

     请为 BQ25792提交新的 e2e 线程。

    谢谢、

    宁。