This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121A:"砖型模式"

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121A, BQ25120, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988657/bq25121a-brick-mode

器件型号:BQ25121A
主题中讨论的其他器件: BQ25120BQ25120A

您好!

在开发的最后阶段、我们有一个腕戴式设备、但我们的 BQ25121A 遇到了严重问题、使我们无法进入市场。  在以下条件下、器件会进入"砖型模式"、我们的测试仪称之为"砖型模式":

如果 BQ25121A 进入运输模式、

2.如果电池放电至 VBAT < BUVLO。

要退出"砖型模式"、按住 MR 或切换不起作用、插入设备也不起作用。  退出"砖型模式"的唯一方法是拆下并重新连接电池。

被欺骗时的观察结果:

VBAT = 4.0v

PMID = 4.0v

SW = 0v

LDO =关闭

由于运输模式和低于 BUVLO 的电池放电都通过内部 FET 断开电池连接、因此我们认为问题就在这里。  在运输模式下、器件应断开电池连接、因此 PMID 也应为0v。  我们认为器件此时发生故障、崩溃、并且不响应或唤醒 MR 或 VIN。

尽管 BQ25120和 BQ25120A 采用了该"砖型模式"状态、但该论坛之前就已经出现过。  论坛链接如下、我看到此问题未得到解决、因此 我们无法根据这些论坛帖子进行修复。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/786547/bq25120-bq25120-problem-with-capacity-on-mr-line?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25120a%25252520SW

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/954416/bq25120a-can-t-exit-ship-mode-from-vin-insertion?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ25120a%20brick%20mode

提前感谢您的帮助。

Keith Creedy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:

    当我们尝试将器件置于运输模式时:

    VBAT = 4.0v

    PMID = 4.0v

    SW =~350mV

    LDO =~150mV

    当 VBAT < BUVLO 时

    VBAT = 3.0V (即使在插入数小时后也不充电)

    PMID = 0.9V

    SW =~350mV

    LDO =~150mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我们将对此进行研究、您可以在一周结束前收到回复。  

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我想查看此器件的原理图以及 VIN/VBAT/MR/ SYS/PMID 的任何波形。 何时发出运输模式命令?  

    我可以通过电子邮件联系您。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    所附为原理图和 PCB 布线。  我们在焊盘之间使用了布线、您认为这与此问题有关吗?

    此外、我注意到、当它从 VBAT < BUVLO 中欺骗而未插入时、PMID 为0.43V。  当我将其插入5V 电源时、PMID 为1.36v。

    我无法访问波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您分享原理图和布局文件。 只要 PCB 制造商能够构建焊盘之间的迹线、就没有问题。  

     我很快注意到的一点是、IPRETERM/ISET 和 ILIM 引脚悬空、这可能是一个问题。 GND 它们是可以的、因为器件只使用内部寄存器值、但需要检查将其保持悬空。  

    此外、原理图上是否有标有 SW3的/MR-的原理图部分?

    我会再来的。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    感谢您的快速回复。

    很高兴知道这些浮动引脚。  在之前的 PCB 上、我们将电阻器连接到这些电阻器、并在尝试进入运输模式时经历了相同的"砖型"。

    这是我们连接到 MR/SW3的按钮的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我们还与我们的制造商 PCBWay 合作、定义布线的宽度和间距。  他们相信这是可以的。  此配置中有四个 PCB、所有四个都遇到了此问题。