主题中讨论的其他器件: BQ25120、 BQ25120A
您好!
在开发的最后阶段、我们有一个腕戴式设备、但我们的 BQ25121A 遇到了严重问题、使我们无法进入市场。 在以下条件下、器件会进入"砖型模式"、我们的测试仪称之为"砖型模式":
如果 BQ25121A 进入运输模式、
2.如果电池放电至 VBAT < BUVLO。
要退出"砖型模式"、按住 MR 或切换不起作用、插入设备也不起作用。 退出"砖型模式"的唯一方法是拆下并重新连接电池。
被欺骗时的观察结果:
VBAT = 4.0v
PMID = 4.0v
SW = 0v
LDO =关闭
由于运输模式和低于 BUVLO 的电池放电都通过内部 FET 断开电池连接、因此我们认为问题就在这里。 在运输模式下、器件应断开电池连接、因此 PMID 也应为0v。 我们认为器件此时发生故障、崩溃、并且不响应或唤醒 MR 或 VIN。
尽管 BQ25120和 BQ25120A 采用了该"砖型模式"状态、但该论坛之前就已经出现过。 论坛链接如下、我看到此问题未得到解决、因此 我们无法根据这些论坛帖子进行修复。
提前感谢您的帮助。
Keith Creedy