This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:1.5V 至3.3V/300mA 低待机电流解决方案。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2623, TPS61023, TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986935/tps61023-1-5v-to-3-3v-300ma-low-stand-by-current-solution

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件:LM2623TPS61021A

尊敬的先生/女士

我的客户需要升压类型、3V 升压至3.3V、负载电流为0.3A、最小输入电压为1.5V、输出电压固定为3.3V。
在产品应用中、当升压 IC 未启用时、Vin 需要绕过 Vout。 我可以将客户转至下图。


此外、产品的静态电流不能高于6uA、因此需要 Enbale 引脚。
我推荐客户 LM2623、但产品的内部 PCB 空间有限、我希望使用 SOT23-5或 SOT23-6封装。
我要向客户介绍的是 TPS61023、我想问是否有比 TPS61023更合适的器件?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    请注意、TPS61023需要1.8V 的最小启动电压。 可以接受吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    RD 要求我先向他提供 TPS61023信息、我已经向他提供了这些信息。 您能否建议另一种符合规格的型号?

    此致、

    黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    TPS61021A 怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢你的善意帮助。 在与客户核实后、他接受 TPS16023、因为价格合理。 销售人员已向客户报价。 如果客户需要0.9V 启动,我将推广 TPS61021A。

    此致、

    黄上