请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61023 主题中讨论的其他器件:LM2623、 TPS61021A
尊敬的先生/女士
我的客户需要升压类型、3V 升压至3.3V、负载电流为0.3A、最小输入电压为1.5V、输出电压固定为3.3V。
在产品应用中、当升压 IC 未启用时、Vin 需要绕过 Vout。 我可以将客户转至下图。
此外、产品的静态电流不能高于6uA、因此需要 Enbale 引脚。
我推荐客户 LM2623、但产品的内部 PCB 空间有限、我希望使用 SOT23-5或 SOT23-6封装。
我要向客户介绍的是 TPS61023、我想问是否有比 TPS61023更合适的器件?
此致、
黄上