This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC283:PLPT9激光兼容性

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC283

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/982696/ucc283-plpt9-laser-compatibility

器件型号:UCC283

大家好、

你好。

我们的客户希望将 UCC283用于他们的应用。 基本上、它将是9V 的电源、之后的激光器将是 UCC283芯片。

他担心、因为他需要2.5A 电流。 PLPT9激光器是否适用于 UCC283? 下面是数据表。

e2e.ti.com/.../PLPT9-450LA_5F00_E_5F00_EN-_2800_3_2900_.pdf

谢谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    我将对此进行研究、并将在明天跟进。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、

    您能澄清一下电源拓扑吗? LDO 的输入电压是多少?  

    谢谢、Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    客户计划使用9V 电源。 他相信该器件会将电压调节至4.3至激光二极管。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    是电流(2.5A)连续输出还是最大电流。  

    如果是连续电流、则 LDO 器件会产生很大的功率耗散、这将触发热关断。 [这意味着该器件不适用于此设计]  

    如果是最大电流、您是否知道这些事件将持续多长时间? (数据表中的 Ppulse)

    最棒的  

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Juliette!

    我将在收到您的询问的答复后立即通知您。

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    要回答您的问题、"是 "是指产品经过两分钟或更长时间的脉冲。 此外、客户计划在电路配置相同但串联两个 LDO、以将电压分压至大约4V。 为了安全起见、他们计划加入风扇来冷却电路。

    请告诉我您的想法。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Art、  

    脉冲持续2分钟、还是每2分钟发生一次、持续时间未指定?

    如果是、您是否知道这些脉冲持续多长时间?

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对 Juliette 的延迟答复表示歉意。 脉冲少于2分钟。

    谢谢!

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juliette、您好!

    只是想更新这方面的内容。

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:  

    很抱歉、我似乎没有收到有关此主题的通知。  

    查看数据表的热设计规格:

    脉冲功率将被定义为:[数据表上的方程式似乎错误]

    PPulse = Ppeak* dutyCycle

    给定:

    Vin = 9V

    Vout = 4.3V

    ICL = 2.5A

    [我需要对脉冲波形进行澄清]

    ton = 2分钟(?)

    TOFF = 2分钟(?)

    答案:

    PPulse = 5。 875瓦

    器件的热阻为60C/W

    PPThule*热阻= 352.5C

    这意味着、由于脉冲长度、您将看到352.5C 的上升、自动触发热关断-这将导致器件振荡。  

    但是、如果您的 Ton 时间实际上远小于几分钟、这可能是一个合适的部分[这意味着占空比值是一小部分、从而降低了您的平均脉冲功率]。

    最棒的

    Juliette