This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM46002:在室温下、Vcc 引脚可以达到#39;t 超过 UVLO

Guru**** 2814385 points

Other Parts Discussed in Thread: LM46002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987784/lm46002-the-vcc-pin-can-t-reach-over-uvlo-in-room-temperature

器件型号:LM46002

尊敬的团队:

当客户进行测试时、他们的2块 PCB 无法启动。 Vcc 引脚为2.7V、仅满足 Vcc 的 UVLO。 如果 LM46002被热风枪吹过、则 IC 可能会启动。 原理图如下所示。

它无法在 X1之前启动、当我们加热它时、Vcc 上升至3.3V、然后 LM46002开始工作。 Vcc 电压如下所示。

当我们将电路置于-40℃时、 Vcc 比室内空气中的电压低2.5V。

最重要的是、我想知道以下问题:

LDO 的内部结构是什么。

LDO 输出与温度之间的关系是什么?

如何补偿 Vcc 以防止这种情况。

谢谢。

Owen-yan@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    您能否同时检查 VIN、VOUT、VCC 和 SW 波形?

    检查软启动电容 C97在 SS 时间大于10ms 时是否有用。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    即使 C97被移除、SW 也无法工作。 因此、我们认为这个问题与 SS 无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄色:Vin

    蓝色:Vcc

    红色:Vo

    绿色:SW

    如果 LDO 由 Vin 供电、Vcc 将约为2.6V。 如果 LDO 由 BIAS 供电、Vcc 将正常。

    这是否意味着 Vin-LDO 和 BIAS-LDO 之间的路径不同? Vin - LDO 路径中发生了错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen

    您有 LM46002 EVM 吗?  

    请比较 VCC 至 GND、 CBOOT 至 SW 的电阻。 如果结果相似、则交换芯片以查看是否存在潜在的器件阻尼。

    C97应增大、但不要将其移除

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    2个芯片中有7个出现了这种情况。 换言之,这些芯片实际上已经损坏了,但我想弄清楚损坏理论,如何防止这种情况发生,如果情况发生,如何补救。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    电路设计存在以下问题:

     是否所有输入电容器都是陶瓷电容器? 通常情况下、输入端应该有1个电解电容、如22uF-47uF 100V、以抑制陶瓷电容和输入线电感引起的振铃、否则振铃尖峰可能会损坏芯片。

    2.输出轨上没有任何陶瓷电容来降低纹波尖峰并稳定控制环路。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我同意你的意见。 我能否详细了解数据表中未显示的内部 LDO 以及从 Vin 到 LDO 的路径。 在这种情况下、我希望从中了解更多信息。

    谢谢。

    电子邮件:Owen-yan@ti.com