This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:Webench 错误

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184-Q1, LM5156-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987406/lm25184-q1-webench-error

器件型号:LM25184-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5156-Q1

我打算使用输入电压范围为18至28.8Vdc、输出电压为24VDC @ 1A 的直流/直流转换器、用于汽车应用、隔离式和输出电压热补偿。
一个多小时后、在寻找供应商购买各种组件后、我发现了一个错误、我认为这是致命的。
它应该在哪里说:
定制 LM25184QNGURQ1 - 18V-28.8V 至24V @ 1A
说:
定制 LM25184QNGURQ1 - 18V-28.8V 至13.77V @ 1A

尽管在紧随其后的行中、它确实说:

输入:直流18V - 28.8V 输出:隔离式24V、1 ATemp:30°C

显然存在一些误差。 我随附了该方案的屏幕截图。

e2e.ti.com/.../WEBENCH_5F00_PROBABLE_5F00_ERROR.pdf

输出部分还指示 Vout = 13.77V。 我们等待您的评论。

此致、

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    设计选择的 XFM 的匝数比是多少?所选的标称电压是多少?

    请共享 webench 文件。

    器件无法支持大于60%的占空比、其占空比由数据表中的 eq 1定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    对于 LM25184-Q1、24V/1A 的功率太大。 请使用快速入门计算器(可从产品文件夹下载)进行检查。

    我建议在此应用中使用 LM5156-Q1反激式控制器。

    此致、

    Tim