Other Parts Discussed in Thread: BQ25730
大家好、
我只是在寻找反向升压电池充电器 IC、它可以为充电输入支持24V 输入、在非充电条件下支持24V 输出。
BQ25730是否可以这样使用? 此外、它是否可以在24V 电压轨系统中使用而不会出现任何问题?
请告诉我是否有其他适合此类用例的器件。
此致、
Takashi Onawa
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Takashi,
BQ25730的最大 VSYS_MIN 设置为23V、因此充电器无法调节 VSYS = 24V。
我认为您的应用不需要降压/升压充电器。 传统拓扑降压充电器的 VSYS = VBUS、因此、使用24V 适配器时 VSYS 也接近24V。 下面的文章比较了几种充电架构:
您能更详细地描述您的要求吗? 您的电池充电电压和充电电流是多少? 您是否正在寻找独立充电器或主机控制型充电器? 此信息将帮助确定最适合您的应用的充电器。
此致、
Angelo