This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:24V 输入电压系统可用性

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988299/bq25730-24v-vin-system-availability

器件型号:BQ25730

大家好、

我只是在寻找反向升压电池充电器 IC、它可以为充电输入支持24V 输入、在非充电条件下支持24V 输出。

 BQ25730是否可以这样使用? 此外、它是否可以在24V 电压轨系统中使用而不会出现任何问题?

请告诉我是否有其他适合此类用例的器件。

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takashi,

     

    BQ25730的最大 VSYS_MIN 设置为23V、因此充电器无法调节 VSYS = 24V。

     

    我认为您的应用不需要降压/升压充电器。 传统拓扑降压充电器的 VSYS = VBUS、因此、使用24V 适配器时 VSYS 也接近24V。 下面的文章比较了几种充电架构:

    https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/fullycharged/posts/understanding-battery-charger-features-and-charging-topologies

     

    您能更详细地描述您的要求吗? 您的电池充电电压和充电电流是多少? 您是否正在寻找独立充电器或主机控制型充电器? 此信息将帮助确定最适合您的应用的充电器。

     

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelo:San、

    感谢您对此做出及时响应。
    让我们脱机讨论、因为这是机密信息。

    此致、

    Takashi Onawa