This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3128:WD 输入的启动条件

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3128, TPS3828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985207/tps3128-startup-conditions-for-wd-input

器件型号:TPS3128
主题中讨论的其他器件: TPS3828

您好!

我遇到了 TPS3128E18的上电问题。

原理图:

- MR#:连接到按钮(将手动 HW_RESET 置为有效)。 当前未使用、恒定上拉。

- WDI:处理器的看门狗输入。

- RESET#:已连接到处理器 HW_RESET 输入。

1V8干净稳定。

我的问题发生在从生产线到达的新电路板上、其中 WDI 处于高阻抗状态(处理器未刷写) 、而 RESET#仍然会置位复位模式(请参阅示波器截图)。

为了验证 WDI 确实是高阻抗、R257 (来自 WDI 输入)被移除-组件的 WDI 为开路-并且复位模式仍然存在。

数据表指出、应避免发生此类复位事件。

请提供建议。

谢谢、

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    感谢您重点介绍该陈述。  由于数据表代表多个器件、引脚表是在矩阵设置中设置的、因此突出显示的语句应针对/MR 引脚而不是 WDI 引脚。  从方框图中、您将注意到/MR 引脚有一个27K 欧姆的内部上拉电阻器。  此外、引脚#4是表中唯一表示两个不同引脚功能的引脚。   

    因此、引脚4的解释应该是、

    '看门狗定时器输入: 如果 WDI 保持高电平或低电平的时间比超时周期长、则会触发复位。 当复位被置为有效或者当 WDI 看到一个上升沿或者一个下降沿时、定时器被清零。

    手动复位:将此引脚拉至逻辑低电平、在/RESET 输出引脚中置为 RESET 信号。 在 MR 引脚悬空或拉至逻辑高电平后、/RESET 输出在复位延迟时间(TD)到期后会变为标称状态。"

    为了阐明 TPS3128 WD 功能、需要定期触发 WDI 以避免发生复位事件。  您提供的示波器照片完美地显示了该操作。  下面是数据表的一些屏幕截图、其中介绍了您在示波器上看到的内容。

    我希望我已经回答了你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的详细回答。

    我非常了解 WD 功能。
    我使用的是 TPS3128

    请注意、我的问题是、当处理器(驱动该线路)尚未闪存(新电路板)、因此布线为高阻抗时、或者即使我移除串行电阻器 R257且布线为"浮动"时、它的行为。

    在 WDI 输入的这些条件下、请解释我的发现-为什么组件会持续发出复位信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    也许我不清楚、但您的输出保持有效的原因是在一段时间内、看门狗需要 WDI 电路的输入来复位计时器。  如果该时间段在没有正或负转换的情况下超时、则输出将置为有效。  请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    同样 、我在数据表中强调的语句肯定表示 WDI 引脚、而不是 MR#、这可以从数据表中理解。

    我有大量的组件库存、我想绕过此引脚的功能、并且仍然将该组件用作电压监控器和手动复位监控器。

    有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    如上所述、TPS3128中有关将 WDI 引脚置于高阻抗状态以防止输出端发生复位事件的声明无法通过该器件实现。 陈述不正确、感谢您提请 TI 注意这一点。   

    如果您的应用允许、请使用此处数据表中的 TPS3828:

    www.ti.com/.../tps3823.pdf

    如果 WDI 引脚处于高阻抗状态、TPS3828将允许您在输出端没有复位事件。  TPS3828的缺点是电压阈值、该器件只能监控2.5V、3V、3.3V 和5V 电压。