This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63001:随机启用

Guru**** 1138100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987316/tps63001-randomly-enables-itself

器件型号:TPS63001

大家好、

我设计了下面的电路、并遵循了所有数据表建议。 该电路的目的是打开连接到 TPS63001 3.3V 输出的负载。 按住 button2一次约2秒后、tps63001启动。 为了保持状态、使用微控制器将使能引脚拉高、即使按钮被释放也是如此。 这目前正在工作。

不幸的是、我观察到一些非常奇怪的行为。 当电路关断时、它会随机启用 Vor 几秒钟、然后再次关断。 我 甚至在仅将一个10欧姆电阻器连接到3.3V 输出且没有微控制器的情况下测试了电路。 仍然是相同的行为。 输入电池电压范围介于2.8和4.2伏之间。 电流消耗介于200mA 和400mA 之间。 线圈为2.2uH

我非常感谢任何帮助、因为我真的很绝望。 我尝试了两种不同的芯片、它们都表现出相同的行为。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否测量 VIN、EN 和 VOUT 的波形以检查此类观察期间实际发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、我只有一个双通道示波器。 每张图片显示 Ch1 V_OUT 和 Ch2 V_EN。

    负载是一个10欧姆电阻器。 V_en 仅连接到按钮、如上一帖子中所示。 未连接 MCU 或任何其他外设。 我使用具有大量功率且电流限制设置非常高的直流实验室电源。  

    该按钮在每张图片中都处于打开状态。

    根据我的理解、一旦松开按钮、EN_Pin 应通过10k 下拉电阻器拉低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    从波形中、EN 引脚被下拉至低电平逻辑。 我认为从某个位置流入该引脚的泄漏电流。 可能来自3V3_EN 或其他电路。 请测量两个二极管的阳极波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您迄今提供的帮助。 我按要求做了。 遗憾的是、除了 TPS63001本身、没有迹象表明 EN 引脚在其他地方被拉至高电平。 阳极电压低于阴极电压、芯片会持续导通。

    接下来、我将尝试尽可能多地移除器件、以最大程度地减少故障源。 低通滤波器(R201和 C202)如何? 能否将 VINA 和 PS_SYNC 直接连接到 VIN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    可以移除 RC 以找出 EN 引脚功能的根本原因。

    另请尝试移除两个二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、

    已对两个二极管(D201和 D202)进行去焊。 仍然是相同的行为。 我甚至更换了芯片、焊接了全新的 TPS63001、但仍然存在同样的问题。 我也更改了整个电路板。 负载仍然是一个10欧姆的电阻器。  

    3.3V 在电源电压出现几秒钟后打开。 EN 引脚一直通过10k 下拉电阻接地。 芯片在没有任何电源电压的情况下的停留时间越长、其自发接通所需的时间就越长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    行为真的很奇怪。 我认为 EN 引脚中存在泄漏电流。 这可能是由一些焊料引起的。 在 使用特殊焊料之前、我遇到了一些非常奇怪的行为、并且未清洁电路板。  

    您可以尝试清洁电路板吗? 并可能将下拉电阻器更改为1K。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jasper、