大家好、
我设计了下面的电路、并遵循了所有数据表建议。 该电路的目的是打开连接到 TPS63001 3.3V 输出的负载。 按住 button2一次约2秒后、tps63001启动。 为了保持状态、使用微控制器将使能引脚拉高、即使按钮被释放也是如此。 这目前正在工作。
不幸的是、我观察到一些非常奇怪的行为。 当电路关断时、它会随机启用 Vor 几秒钟、然后再次关断。 我 甚至在仅将一个10欧姆电阻器连接到3.3V 输出且没有微控制器的情况下测试了电路。 仍然是相同的行为。 输入电池电压范围介于2.8和4.2伏之间。 电流消耗介于200mA 和400mA 之间。 线圈为2.2uH
我非常感谢任何帮助、因为我真的很绝望。 我尝试了两种不同的芯片、它们都表现出相同的行为。
此致