This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62088:负输出?

Guru**** 2500465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62088, LM27761, TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987126/tps62088-negative-output

器件型号:TPS62088
主题中讨论的其他器件: LM27761TPS82130

是否可以将 TPS62088配置为生成负输出?  如果可能、您可以提供参考原理图吗?

VIN = 3.3V

VOUT =-2.8V 最小值

Iout =~100mA

我目前正在使用 LM27761、但我想知道是否可以进一步缩小尺寸。

谢谢、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我将在一天结束前向您回复您的问题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    TPS62088可配置为在反相降压/升压转换器上运行、以生成负输出电压。 请参阅下面的参考原理图。

    但是、在您的应用中(Vin_system = 3.3V、Vo =-2.8V) 、IC 的 VIN 引脚上的电压 Impress 将为6.1V。 这将超过 IC VIN 的绝对最大额定值。 因此 、TPS62088不适合您的应用。

     

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    一种可能的解决方案是使用具有更高 VIN 能力的器件。 TPS82130的输入电压范围为3.0V 至11.5V、根据电源电压的不同、它可以支持高达1.5A 的电流。 总解决方案面积小于50mm^2。 请参阅以下链接中的参考设计。

     您是否认为 该解决方案 适用于您的应用?

    https://www.ti.com/lit/ug/tidud32/tidud32.pdf?ts=1616415378835&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

     

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    TPS82130看起来很有趣、但采用2.8x3mm 封装、对于我的应用来说太大了。  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    明白。  我们似乎没有采用更小封装/解决方案尺寸的中输入电压部件(>6V)、因此我们没有满足您的应用要求的替代方案。 在这种情况下、我将关闭该线程。

    谢谢你。

    此致、

    Excel