This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175:电流限制

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987011/tps61175-current-limit

器件型号:TPS61175

尊敬的 TI 团队

我对 TPS61175的电流 Iimit 有疑问。
在 TPS61175的 kΩ 说明书中、N 沟道 MOSFET 电流限制的最小值被描述为3A、但如果您观察这些条件、它被描述为"FSW = 1.2MHz (Rfreq = 80 μ A)、VIN = 3.6V、TA =–40°C 至+85°C"。

如果这是以下情况、N 沟道 MOSFET 电流限制的最小值是否会低于3A?

・Vin=2.9V 至18V
・Fsw=200kHz 至2.2MHz
・Ta=℃-40℃至85
・D = Dmax 或更低

我想知道 N 沟道 MOSFET 电流限制的最坏情况、如果您能告诉我、我将不胜感激。

此致、
是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    占空比将对开关电流限制产生影响。 图4显示了开关电流限制与占空比曲线。

    输入电压、开关频率对开关电流限制影响很小。

    但是、我们的器件不会在整个输入电压范围、占空比范围内进行测试、因为它会花费太多的精力。  

    请在设计中留出足够的裕度、以避免触发电流限制。

    希望这会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    我知道占空比的值会改变电流限制。
    当占空比发生变化时、N 通道 MOSFET 电流限制是否会降至3A 以下?
    (如有可能、如果您能在职责变更时告诉我当前限制的最小值、我将不胜感激。)

    此致、
    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    我是否可以知道您的应用的输入电压、输出电压、输出电流条件? 您希望了解此规格的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    我们的客户考虑的条件如下。
    VIN = 6.3V
    输出电压= 11.4V
    Iout =大约1A

    我想知道、即使由于启动时浪涌电流的影响、输入/输出电压和占空比从上述条件变化、电流限制阈值是否不会降至3A 以下。

    此致、
    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    感谢您提供信息。

    是否会在启动期间施加1A 负载电流? 如果不是、 我认为您不必担心它。

    TPS61175具有软启动功能、可显著降低启动电流尖峰和输出电压过冲。 启用 IC 后、SS 电容器上的电压会钳制内部误差放大器的输出、该输出决定 PWM 控制的占空比、从而消除输入浪涌电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    感谢你的答复。

    很抱歉缺少信息。
    启动时几乎没有负载、并且在运行期间通过打开连接的负载(电机)来流动大约1A 的负载。
    (此时浪涌电流可能会流动、输入/输出电压(占空比)可能会发生变化。)

    我认为占空比会发生变化、电流限制阈值会发生变化、这可能导致该值降至数据表中所述的电流限制最小值3A 以下。
    因此、请告诉我、即使占空比发生变化、电流限制阈值的最小值是否也不会降至3A 以下。

    最好的雷加尔德

    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    对于您的应用、输入为6.3V、输出为11.4V、Iout 为1A、如果将开关频率设置为600kHz、L=6.8uH、则计算得出的电感器峰值电流约为2.3A。 因此它具有700mA 的裕度。

    稳态下的占空比为~48%。 根据以下开关电流限制与占空比曲线、在负载瞬态期间、占空比将增大、因此电流限制会略微增大。 您不必担心它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    感谢你的答复。

    我理解您所写的内容。

    我还有其他问题。
    在使用 TPS61175进行设计时、我想进行设计、使其不超过以下 N 通道 MOSFET 电流限制的最小值。
    在数据表所示的下表中、当 D = Dmax 时、N 通道 MOSFET 电流限制的最小值为3A。
    我是否应该将其设计为不超过数据表中所述 N 通道 MOSFET 电流限制的最小值3A、即使它成为其他占空比的值(D≠Dmax)?

    此致、
    是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ottey、

    开关电流限制还与图4中所示的占空比相关。 对于您的设计、您不必担心它、因为有700mA 的裕度。