尊敬的 TI 团队
我对 TPS61175的电流 Iimit 有疑问。
在 TPS61175的 kΩ 说明书中、N 沟道 MOSFET 电流限制的最小值被描述为3A、但如果您观察这些条件、它被描述为"FSW = 1.2MHz (Rfreq = 80 μ A)、VIN = 3.6V、TA =–40°C 至+85°C"。

如果这是以下情况、N 沟道 MOSFET 电流限制的最小值是否会低于3A?
・Vin=2.9V 至18V
・Fsw=200kHz 至2.2MHz
・Ta=℃-40℃至85
・D = Dmax 或更低
我想知道 N 沟道 MOSFET 电流限制的最坏情况、如果您能告诉我、我将不胜感激。
此致、
是的、奥特伊