This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288EVM-064:TPS61288是否适合输入电压= 2.7-4.2V、输出电压= 12V/2A?

Guru**** 2530210 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61288EVM-064, TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987691/tps61288evm-064-is-tps61288-suitable-for-vin-2-7-4-2v-vout-12v-2a

器件型号:TPS61288EVM-064
主题中讨论的其他器件: TPS61288

您好专家、

我正在尝试进行调整以应用 TPS61228、使单节电池输入在2.7V 至4.2V 之间工作、 Vout 在12V 左右。

我有 一个 TPS61288EVM-064、空载时默认输出约为12V、但负载超过1A 时、输出开始变得不稳定

并使用 Webench 生成设计。

设计的原理图为 RC、CC 和 CP 提供了不同的值、我在 EVM 上进行了测试、

但是、在输入为3.0V 时、EVM 的输出不能支持超过1A 的电流。

你给我一些指导、我可能错过了一些重要的事情吗?

谢谢!

-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    请问您是如何运行这个基准测试的? 您是否使用了电源或单节电池进行此测试?

    请注意、当 EVM 输出12V/1A 时、EVM 输入电流大于12W/3Vin/0.90= 4.4A。 您需要足够厚的输入电源电缆以避免大压降。  

    您是否有不稳定的波形需要与我分享? 如 SW 引脚、Vin 引脚、Vout 引脚。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的回答。  

    在设置中、我使用的是具有5A 拉电流能力的直流电源。

    连接 线约为30cm、AWG-22。 根据您的建议、我现在为 Vin+和 Vin-

    我已将 EVM 板恢复到其原始配置并捕获了这些波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这在直流电源上设置了3.8V 输入。

    因此、EVM 板的电缆上可能会有0.2V 的压降

    在这种情况下、EVM 的输出连接到12欧姆电阻负载、输出电压为12.6V。 (负载电流约为1A)

    这是针对10欧姆电阻器负载(大约1.2A)捕获的波形

    这是 EVM 板的输出连接到8欧姆电阻负载时捕获的波形。 (负载电流约为1.57A)

    Vin 似乎以某种方式降至2.7V 以下。

    因此、我的目标应用是使用单节电池能够驱动高达2A 的负载电流@12V。

    您能帮助我了解我可以在哪些方面做出改进吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yeh 您好!

    感谢您的更新和波形。

    恐怕您的直流电源电流能力不够高。  

    对于8欧姆电阻负载、负载电流为12.9V/8=1.61A。 假设效率为90%、VIN = 3.5V、升压电路输入电流为12.9V*1.61A/3.5V 输入/0.9=6.59A。  

    因此、6.59A 会触发直流电源电流限制和直流电源电压下降。 TPS61288输入电压低于 Vin UVLO 并停止开关。  

    请使用大于10A 电流能力的直流 电源、然后重试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    由于进行了计算、我尝试将直流电源拉电流能力提高到8A、并可以通过上述方法使输出稳定。 因此、就实际应用而言、确保 TPS61288的输入电源阻抗较低看起来至关重要、否则在电流过大时、电压骤降会导致问题。

    因此、如果 Vout=12V、峰值负载电流=2A、

    当输入电压(最小值)=3.0V 时、假设效率为90%、输入源能力>12*2/3/0.9 = 8.9A

    假设压降裕度为0.3V、阻抗小于33mil。

    再次感谢您的指导。

    请帮助我查看上述内容是否正确。

    此致、

    KEK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kek:

    很高兴听到消息。

    您的计算正确。 请注意、TPS61288输入 UVLO 下降阈值最大为2V、可在 EC 表中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zack!

    关于 UVLO、这是一个很好的提醒。 非常感谢。

    祝你度过美好的一天!