主题中讨论的其他器件: TPS61288
您好专家、
我正在尝试进行调整以应用 TPS61228、使单节电池输入在2.7V 至4.2V 之间工作、 Vout 在12V 左右。
我有 一个 TPS61288EVM-064、空载时默认输出约为12V、但负载超过1A 时、输出开始变得不稳定
并使用 Webench 生成设计。
设计的原理图为 RC、CC 和 CP 提供了不同的值、我在 EVM 上进行了测试、
但是、在输入为3.0V 时、EVM 的输出不能支持超过1A 的电流。
你给我一些指导、我可能错过了一些重要的事情吗?
谢谢!
-