This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:从 FET 关闭状态下打开 FET 时发出嗡嗡声

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940EVM, BQ76952, UCC27524

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/986300/bq76952-humming-sound-when-turning-fet-on-from-fet-off

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他部件:BQ76940EVMUCC27524

您好!

我使用的是低侧开关采用 DDSG 和 DCHG 引脚、其中3.3V 逻辑电平由 Regin 上的外部 LDO 提供。
我的 PDU 板与 AFE 板分离。

我连接了一个可编程电子负载、在 CC 模式下使用50V 电池、电流为100mA。
当负载未消耗电流时、FET 控制工作正常。

当我消耗100mA 的小电流时、在 FET 关闭后打开 FET 时、我会听到嗡嗡声。

以下是重现问题的过程:

  1. 连接直流负载并将其设置为100mA。
  2. 启用 DCHG 和 DDSG FET。
  3. 打开直流负载。
  4. 关闭 FET。
  5. 导通 FET。

对这个问题的看法如下:

  1. 直流负载的电压未上升。
  2. 它消耗的电流为100mA。
  3. FET 控制不会影响电流消耗。 它不断消耗电流。
  4. AFE 板中有蜂鸣音。

我们通过通过其他电源提供3.3V 逻辑电平来测试 PDU 板、它运行正常。

我已附上 PDU 板的原理图(R2 = 500欧姆、R1 = 10MOhm、FET = IPD90N10S4-0)

步骤5后在 DDSG 引脚上观察到的波形、以及稳压器侧 AFE 原理图。

在 AFE 原理图中、我们直接通过外部 LDO 为 Regin 提供3.3V 输入、而不是根据所附的原理图。

此致、

Shubham Jain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要添加进一步分析:

    连接感应电阻器上的感应线路时会观察到该问题。
    如果未连接检测电阻器上的跳线、则不会发出嗡嗡声、也不会重现问题。

    以下是相同的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Subham:

    一些陶瓷电容器具有压电效应。  步进或固定频率可能会激发电容器发出的嗡嗡声。  波形在 信号上似乎有一些微弱的变化、我不知道这是否会激励电容器。  我不太理解您的感应线路跳线语句、但如果断开连接时保持安静、则可能是您断开的其中一个电容器。  

    检查功率 FET 周围的电路、确保栅极驱动器中没有振荡。  检查 直流电子负载的连接/电缆建议、查看它们是否建议在端子或负载连接处进行任何滤波以避免噪声、并与电容器供应商核实是否适合应用、安装技术或电容器系列、这些应用对这些现象不太敏感。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经尝试过不同的电容器和滤波器电路(如具有低侧开关的 BQ76940EVM 中给出的那样)。
    我可以确认蜂鸣声不是由于组装造成的。
    当我们将 SRP 连接到感应电阻器时、会观察到这种异常行为。

    对于上述跳线、PFA 是 AFE 板连接到单独 PDU 板的设置图像。
    之前的文章中也附有这方面的原理图。

    https://imgur.com/a/Ytibae9

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    SRP/SRN 滤波器是首选、通常靠近 AFE IC、因为它会过滤相对于 IC VSS 的信号。  因此、将导线连接到电流源将为滤波器供电。  

    在照片中、重黑色导线看起来从电池传输到 PDU、再传输到负载。  我无法识别负载正极的路径。  SRP 确实具有较低的建议电压范围、通常期望使用 BQ76952、传感电阻器位于电池侧以 VSS 为基准的同一电路板上。 您可能会在 SRP 连接的信号上寻找一些异常电势、或在连接时出现振荡。  如果 SRP 上有大信号、则部件可能会从 SRP 上的电压漂移重复复位。  如果它正在复位、您可能会尝试将 VSS 参考移动到 SRP 连接附近、即上面的剪辑中的"ToSR+"。   。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在使用新组装的电路板进行调试时、我仍然无法将 PDU 与感应线路配合使用。
    我在 SRN 和 SRP 引脚上看到超过500mV 的尖峰。

    蓝色:栅极驱动器输出、DSG

    黄色:DDSG 引脚

    红色:SRN 感应电阻器(PDU 上)

    绿色:SRN 引脚(在滤波器之后)

    滤波器似乎不足以抑制纹波。
    我目前正在使用 BQ76940EVM 原理图中提供的滤波器。

    您能否推荐具有感应电阻器和滤波器的低侧 FET 配置来帮助进行同样的调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    由于 SRP 和 SRN 上的大瞬态、您似乎会得到复位。 要使该器件正常工作、您似乎需要使 VSS 连接更靠近 SRP 抽头并滤除器件的 VSS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、WM5295、

    我设法抑制了这种尖峰、但问题仍然存在。

    下面是尽管 SRN 引脚上存在尖峰、但打开 DDSG 引脚的快照。

    蓝色:栅极驱动器输出、DSG;   黄色:DDSG 引脚;   红色:SRN 感应电阻器(在 PDU 上);   绿色:SRN 引脚(在滤波器之后)

    我观察到的持续行为如下:

    • 当未连接感测线路时、DDSG 引脚会立即导通。

    • 当 SENSE 线已连接但未消耗电流时、会尝试在 DDSG 引脚上导通。 但它在经过4ms 的延迟后打开。

    • 当 SENSE 线被连接且电流被消耗时、DDSG 引脚尝试打开、但失败。 这会再次以4ms 的时间周期重复。

    我使用的是由外部电源供电的5V Regin、并在3.3V 时使用 REG1。
    FET 由 UCC27524驱动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    如果我了解波形、则绿色信号是滤波后的 SRN。  它似乎显示超过1V。  如果 SRP 仍然看到类似的瞬态、则可能是重复复位。 如果 SRP 处于安静状态、您可能会看到 SCD 事件并进行恢复。 最大阈值设置为500mV。   检查延迟和恢复设置、以查看这是否与观察结果相符。