This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090-Q1:UCD9090-Q1在温度范围内保持数据

Guru**** 2460660 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090-Q1, UCD9090, TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987767/ucd9090-q1-ucd9090-q1-data-retention-over-temperature

器件型号:UCD9090-Q1
主题中讨论的其他器件: UCD9090TMS320F28386D

您好!

UCD9090-Q1的数据表指出,在25°C 时,数据保存时间至少为100年(很好,我希望组件能够持续这么长 的时间)。

 考虑到整个建议的工作范围,该组件的数据保留是多少? (例如125°C 结温/110°C 自然通风)。

此致、

C. Letonnelier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    存储在闪存存储器单元中的电荷会随着时间的推移而降低、并且在扩展温度下会以更快的速度降低。 该降级已建模为遵循 阿累尼乌斯方程、并随着温度升高而呈指数级降级。

    UCD9090-Q1的闪存已通过数据保持存储寿命测试。  根据计算得出、25°C 时的寿命为100年。

    温度越高、保持寿命就越短。

    下面是一个文档来解释温度如何影响 MSP430内部闪存的保持寿命、这与 UCD9090-Q1不完全相同。。这只是为了让您参考保持寿命如何根据温度变化。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slaa392 

     

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我查看了您刚才提到的文档、但它并未真正正确地回答问题、因为它涉及在 MSP430上执行的加速测试。

    我发现、您不提供器件在器件工作范围内的保留信息会让人有点麻烦。

    我们正在为航空领域设计设备、我们必须确保保留日期、以便在保留时间低于飞行时间时定义计划维护。

    我已经为您的另一个组件要求了类似的信息、我得到了明确的价值:
    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/960889/tms320f28386d-data-retention-above-tj-85-c/3550405#3550405

    此致、

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    UCD9090的数据保持规格基于在150C 下1000小时的鉴定应力测试。 如果您遵循 阿累尼乌斯方程、则数据保留寿命在高达 TJ 125C 时小于1年。

    结果与共享应用手册中的数据非常相似。  

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于面向汽车市场的组件、不足一年的时间对我来说似乎是一种反常现象。

    当然、我们不会处于最高结温、但我们直升机的任务剖面很宽、因此我们必须考虑最坏的情况、例如我们的100°C。

    不过、从 MSP430的报告中可以看到、使用更高的烘烤温度时、结果要好得多。

    因此、基本而言、当我看到这份报告或 TMS320F28386D 的答案时、我的理解是、在较高温度下保持 UCD9090的效果要比您提供的数据好得多。 您从未在较高温度下对器件进行过鉴定测试,以提供更准确的结果?

    此致、

    克莱蒙特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    烘烤温度将影响报告中所述的保留寿命。 MSP430和 TMS320F28386D 采用了不同的烘烤测试。  我将与团队一起查看是否对 UCD9090-Q 进行了特殊的高温定性测试

    更新:

    UCD9090-Q 闪存上有一个延长的保持寿命测试:在150C 烘烤测试下经过10000hour、在20K 编程/擦除周期后进行测试、以确保保持寿命在10s @ 85C  

    此致

    Yihe