主题中讨论的其他器件: UCD9090、 TMS320F28386D
您好!
UCD9090-Q1的数据表指出,在25°C 时,数据保存时间至少为100年(很好,我希望组件能够持续这么长 的时间)。
考虑到整个建议的工作范围,该组件的数据保留是多少? (例如125°C 结温/110°C 自然通风)。
此致、
C. Letonnelier
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
UCD9090-Q1的数据表指出,在25°C 时,数据保存时间至少为100年(很好,我希望组件能够持续这么长 的时间)。
考虑到整个建议的工作范围,该组件的数据保留是多少? (例如125°C 结温/110°C 自然通风)。
此致、
C. Letonnelier
你好
存储在闪存存储器单元中的电荷会随着时间的推移而降低、并且在扩展温度下会以更快的速度降低。 该降级已建模为遵循 阿累尼乌斯方程、并随着温度升高而呈指数级降级。
UCD9090-Q1的闪存已通过数据保持存储寿命测试。 根据计算得出、25°C 时的寿命为100年。
温度越高、保持寿命就越短。
下面是一个文档来解释温度如何影响 MSP430内部闪存的保持寿命、这与 UCD9090-Q1不完全相同。。这只是为了让您参考保持寿命如何根据温度变化。
https://www.ti.com/lit/pdf/slaa392
此致
Yihe
您好!
我查看了您刚才提到的文档、但它并未真正正确地回答问题、因为它涉及在 MSP430上执行的加速测试。
我发现、您不提供器件在器件工作范围内的保留信息会让人有点麻烦。
我们正在为航空领域设计设备、我们必须确保保留日期、以便在保留时间低于飞行时间时定义计划维护。
我已经为您的另一个组件要求了类似的信息、我得到了明确的价值:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/960889/tms320f28386d-data-retention-above-tj-85-c/3550405#3550405
此致、
克莱蒙特
您好!
对于面向汽车市场的组件、不足一年的时间对我来说似乎是一种反常现象。
当然、我们不会处于最高结温、但我们直升机的任务剖面很宽、因此我们必须考虑最坏的情况、例如我们的100°C。
不过、从 MSP430的报告中可以看到、使用更高的烘烤温度时、结果要好得多。
因此、基本而言、当我看到这份报告或 TMS320F28386D 的答案时、我的理解是、在较高温度下保持 UCD9090的效果要比您提供的数据好得多。 您从未在较高温度下对器件进行过鉴定测试,以提供更准确的结果?
此致、
克莱蒙特
你好
烘烤温度将影响报告中所述的保留寿命。 MSP430和 TMS320F28386D 采用了不同的烘烤测试。 我将与团队一起查看是否对 UCD9090-Q 进行了特殊的高温定性测试
更新:
UCD9090-Q 闪存上有一个延长的保持寿命测试:在150C 烘烤测试下经过10000hour、在20K 编程/擦除周期后进行测试、以确保保持寿命在10s @ 85C
此致
Yihe