请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PTH03000W 大家好、
您好!
我需要有关使用 PTH03000WH 直流/直流转换器0.9-2.5V 的支持
客户似乎无法将正确的电压输出设置为相应的电阻值
使用575欧姆电阻器的初始测试:
预期3.3V 1.5A 输入、2.5V 2.0A 输出
具有3.3V 0.5A 输入、1V 0.5A 输出
添加了一个100uF 电容器、电流波动显著减小。
在之前的0.45到0.65之间波动、并且只与电容器一起从0.53-0.58下降
使用3k 欧姆电阻器进行第二次测试
预期3.3V 1A 输入和2V 1.7A 输出
具有3.3V 0.4A 输入和0.9V 1.6A 输出
第3次测试:将引脚1和4短接在一起、无电阻器(Rset=0)。
预期2.5-2.7V 输出。
获得1V 1A 输出(降压后为1欧姆电阻器负载)
第4次测试:针脚4开路
预期0.9V 输出。
输出为0.67V
期待您的回应。 谢谢你。
此致、
Jonathan