This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTH03000W:电压输出至相应的电阻值

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/988160/pth03000w-voltage-output-to-a-corresponding-resistance-values

器件型号:PTH03000W

大家好、

您好!  

我需要有关使用 PTH03000WH 直流/直流转换器0.9-2.5V 的支持

客户似乎无法将正确的电压输出设置为相应的电阻值

使用575欧姆电阻器的初始测试:
预期3.3V 1.5A 输入、2.5V 2.0A 输出
具有3.3V 0.5A 输入、1V 0.5A 输出
添加了一个100uF 电容器、电流波动显著减小。
在之前的0.45到0.65之间波动、并且只与电容器一起从0.53-0.58下降

使用3k 欧姆电阻器进行第二次测试
预期3.3V 1A 输入和2V 1.7A 输出
具有3.3V 0.4A 输入和0.9V 1.6A 输出

第3次测试:将引脚1和4短接在一起、无电阻器(Rset=0)。
预期2.5-2.7V 输出。
获得1V 1A 输出(降压后为1欧姆电阻器负载)

第4次测试:针脚4开路
预期0.9V 输出。
输出为0.67V

期待您的回应。 谢谢你。  

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    这听起来很奇怪。  您是否有电路的波形(Vin、Vout)?  您能否发送测试设置的照片?  

    负载使用什么?  在没有负载的情况下电压是否正确?