This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19538Q2:Webench 模型 Qrr 值错误

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19538Q2, TPS43060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985669/csd19538q2-wrong-webench-model-qrr-value

器件型号:CSD19538Q2
主题中讨论的其他器件: TPS43060

大家好、

 CSD19538Q2的 Webench 模型 显示 Qrr 为0nC、导致某些控制器设计的效率值不正确。 是否可以更新模型?:

谢谢、

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    感谢您的查询。 我将与 Webench 团队一起探讨这个问题。 我将关闭此主题、我们可以通过常规电子邮件进行通信。

    谢谢、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    感谢您发表上述文章。 我们已验证其中一个器件、并发现 Qrr 正在显示。 要进一步 研究此问题、您能否共享 WEBENCH 设计、哪个 Qrr 显示为0?

    PFA 设计、其中 Qrr 显示为94nC:

    此致、

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaheen、

    感谢您对此进行深入研究。 我将分享该设计。 它适用于 TPS43060升压控制器。

    此致、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    感谢您分享上述信息。 对于上述器件、我们观察到 Qrr 显示如下:

    请您分享您的 WEBENCH 设计吗? 请按照以下步骤操作。

    1.创建 WEBENCH 设计并单击"Export"选项卡。 在其下方查找共享图标。 单击它。

    2.从“公共链接”选项卡中单击“获取链接”。

    3.与我们共享生成的链接。

    此致、

    谢海恩 S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shaheen、

    我在内部使用 Webench 共享功能与您共享了它。 以下是公共链接: https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=FA0320DD78D4046F。 最后、由于某种原因、M1仍然显示0nC Qrr。

    谢谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    感谢您分享 Webench 设计。 我们应该能够在下周之前再次与您联系、并提供有关此内容的最新信息。

    此致、

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Bhushan。 我期待您的反馈。

    此致、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我们能够确定此问题的原因。 我们观察到、对于少数 MOSFET、Qrr 在我们的数据库中输入为0、这在某种程度上会影响您的 WEBENCH 设计。 我们正在努力解决这个问题、下周之前我们将向您回复。

    此致、

    Shaheen S M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很棒! 感谢您的更新、Shaheen!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    我们 已更新器件的 WEBENCH 模型、以 选择数据库中 Qrr 值非零的 MOSFET。 此更新将在下一个 WEBENCH 版本(暂定在4月中旬之前)在 TI.com 上提供。

    此致、

    Shaheen S M