This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:此器件能否在并行配置下工作?

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987961/tps63070-can-this-device-work-in-parallel-configuration

器件型号:TPS63070
主题中讨论的其他器件: TPS55288

各位专家:

我收到了客户的问题、如下所示。 请回答这些问题吗?
该器件能否在并行配置下工作? 此器件为2.0Amath、客户希望通过并行配置此器件来使用3.5Aout。
2.如果 Vin=5V 且 Vout=5.1V 条件、器件将在升压转换器模式下工作?
3.如果并联配置不起作用,您是否有任何推荐的反向升压转换器?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我获得了有关条件的其他信息。
    这是客户情况。
    VIN:4.1V~6.0V、额定电压高于16V。
    输出电压:5.1V
    输出电流:数十 mA ~ 3.5A

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Fujiwara

    TPS55288适用于此类高电流应用。 TPS63070不工作。