请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS63070 主题中讨论的其他器件: TPS55288
各位专家:
我收到了客户的问题、如下所示。 请回答这些问题吗?
该器件能否在并行配置下工作? 此器件为2.0Amath、客户希望通过并行配置此器件来使用3.5Aout。
2.如果 Vin=5V 且 Vout=5.1V 条件、器件将在升压转换器模式下工作?
3.如果并联配置不起作用,您是否有任何推荐的反向升压转换器?
此致、
福吉瓦拉