请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55288-Q1 主题中讨论的其他器件:TPS55288、
您好!
我使用 TPS55288-Q1为 USB-C 端口供电。 此端口需要是 DRP。 SRC 由 TPS55288供电。 当该端口为 SNK 时、是否需要在 TPS55288的输出和端口的 Vbus 之间内联负载开关/FET、以防止 Vout、ISN、 禁用且没有输入电压时、会出现什么情况? 我想不是,但希望澄清。 换言之、TPS55288的反向电流行为如何? 它是否被阻断(我假设是由于下面显示的 FET 而被阻断)?

谢谢、
Rob