This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:反向电流阻断

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS55288-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/987946/tps55288-q1-reverse-current-blocking

器件型号:TPS55288-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55288

您好!

我使用 TPS55288-Q1为 USB-C 端口供电。 此端口需要是 DRP。 SRC 由 TPS55288供电。 当该端口为 SNK 时、是否需要在 TPS55288的输出和端口的 Vbus 之间内联负载开关/FET、以防止 Vout、ISN、 禁用且没有输入电压时、会出现什么情况? 我想不是,但希望澄清。 换言之、TPS55288的反向电流行为如何? 它是否被阻断(我假设是由于下面显示的 FET 而被阻断)?  

谢谢、

Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    正确。 升压高侧 FET 体二极管的方向是从 SW2 (阳极)到 VOUT (阴极)、因此可以防止从 Vout 到 VIN 的反向电流。

    如果您有更多问题、请告诉我。 谢谢你。