主题中讨论的其他器件:LM5008
你(们)好
在连接之前没有预充电、组件会在 高于特定输入电压的情况下熔断(输入引脚会烧断、并且/或顶盖会在靠近输入引脚的位置烧断)。 输出电压瞬间峰值>20V。 通常、在该电路中、在初始延迟~1ms 后、输出电压的上升时间为1-2ms、最终值为12V。

这种情况在大约75V 时持续出现、并且只有在输入端使用足够小的保险丝(足够高的电阻)时才会出现(70m Ω-无问题、30m Ω- LM5008熔断)、这是输入电路中唯一的阻尼(包含3x22uF 并联陶瓷电容器)。
R_CL 当前为470k Ω。 负载 为22uF、与4.7欧姆电阻器串联、没有其他东西。 C_BST 为100nF (建议值10nF)。
缓解这种情况的最佳方法是什么? 最好不带阻尼。 必须能够热插拔84 V 电源。 次级侧上有齐纳二极管?