This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:LDO 输出问题

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/985499/tps7a25-ldo-output-problem

器件型号:TPS7A25

(TPS7A2518DRVR)固定电压 LDO、我们使用它从3.3V 导出1.8、但在连接到负载时会出现瞬态电压(上升至2.2V、一段时间后稳定至1.8V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否连接一个显示输入电压、输出电压和使能电压的示波器波形?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen Ziel:

    感谢您的快速回复。  由于未知原因、我们无法在此处插入示波器捕获。


    此致、

    Jeyakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeyakumar、您好!

    确保映像为 jpeg,然后将其另存为本地硬盘上的 jpeg。  使用下面的"插入"字段插入图像。

    如果这不起作用、我们将尝试另一种方法。  请告诉我。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen Ziel:

    感谢您的指导。 以下是  TPS7A2518DRVR 输入电压(黄色)、输出电压(蓝色)和使能电压(紫色)的波形。

    当 TPS7A2518DRVR LDO 的输出端未连接负载时、我们未看到输出端(绿色)的瞬态、如下所示。

    此致、

    Jeyakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeyakumar、您好!

    LDO 连接了哪种负载?  是纯电阻器还是电子负载?  如果是电子负载、请使用物理电阻器重新测试、因为电子负载控制环路可能会干扰测量。  

    我还担心您在波形中看到的轻微过冲、即使在空载情况下也是如此。  我们在数据表或测试数据中看不到这一点。  您有什么 Cin 和 Cout 的价值?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我们使用该 LDO 为 SoC 的模拟 电源供电。 目前、SoC 未安装 在板上。 它在每个分离电源上只有直列式铁氧体磁珠和电容器(如下代码段所示)。

    出于调试目的、我们在 LDO 输出端添加了电阻负载(10E)(隔离了铁氧体磁珠和电容器)并捕获了波形。

    Cin 值–1uF

    COUT 值–2.3uF (不包括负载侧电容器)

             –36.19uF (包括负载侧电容器)

    IC 顶部标记:  

    1 x bp

    98 f

    SO1v

    请检查 IC 上是否存在批量故障、并告知我们。

    此致、
    Jeyakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeyakumar、您好!

    请允许我在2个工作日内查看并提供回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeyakumar、您好!

    TPS7A25的器件标识是正确的。

    您能否尝试移除 R30 0欧姆电阻器并重新测量导通电阻?
    您能否确认测量结果(包括使能电压)是直流耦合的、并且就在器件上?  我注意到、甚至 EN 引脚电压似乎也由于某种原因过冲。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您确认器件标识。

    我们已在移除 R30 (0欧姆)的情况下捕获导通测量值。 LDO 的 VIN (黄色)、EN (紫色)和蓝色(Vout)。

    此外、所有探针均设置为直流耦合、并在器件侧进行测量。

    默认情况 下、EN 由另一个稳压器(3.3V)控制、该稳压器是 TPS7A2518DRVR LDO 的输入电源。 3.3V 稳压器的电源正常信号(OD)作为 TPS7A2518DRVR 的使能控制给出。

    出于调试目的、我们将 EN 引脚与 PG 隔离并连接到 LDO 的 Vin 引脚。  在这种情况下、我们看不到无负载 LDO 输出端的过冲(R30隔离)。 但是、当我们将负载(电阻器和电子器件)连接到 LDO 时、我们会看到 LDO 输出端的过冲与之前相同。

    请检查并提供建议。

    此致、

    Jeyakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeyakumar、您好!

    您能否在 R30隔离的情况下放大波形?  看起来存在少量过冲、但我无法判断它是否只是由于 Vin = EN 而器件启动进入压降状态。  如果是、我们知道这只是由于将 EN 信号更改为 Vin、这与您之前看到的问题不同。  在您之前的波形中、器件肯定不会启动进入压降状态。

    我会使用新器件替换 LDO、以查看问题是否仍然存在。  确保电路板清洁无污染物、以消除电路板泄漏的任何问题。  如果在用新副本替换 LDO 时问题仍然存在、我可能需要在 EVM 的我一侧执行一些测试、以尝试重现问题、以便进一步进行故障排除。

    谢谢、

    斯蒂芬